结果:找到"直饮水 串口屏 ",相关内容422条
  • 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
  • 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 通信 热 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
  • 启明智显|2.8寸串口屏应用于智能饮水机方案分享
  • 随着物联网技术的快速发展,各行各业各产品竞相智能化,产品的更新迭代速度也在日益增长。然而在日常生活中可见的饮水机产品大部分仍趋向传统,智能饮水机市场渗透率较低,但其实智能饮水机相对于传统饮水机来说,无论在性能还是外观上都有较大的优势:首先,智能饮水机的杀菌消毒功能可以很好地解决纯净水二次污染的问题,保证水质的清洁度,而传统饮水机由于发展初期技术的局限性,往往忽视了饮用水中微生物的安全性,不具备杀菌消毒的功能,因此二次污染率较高,长期使用这种饮水机势必会因细菌超标造成消化系统疾病;其次,智能饮水机能够活化水,解决纯净水老化的问题;再次,智能饮水机具有传统饮水机没有的自清洁功能,能够让用户在使用...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 机 物联网 WIFI通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-02 11:40:00
  • 启明智显|3.5寸串口屏应用于直饮机方案
  • 随着人民生活水平的提高,直饮水已逐渐成为提升国民健康水平的公共服务产品和社会发展进步的标志之一。直饮水是指以生活饮用水或符合生活饮用水卫生标准的水为水源水,经过初滤、深滤、杀菌等净化后可供直接饮用的净水。在直饮水机行业领域,商用直饮水机市场值得高度关注,其使用场所主要面向商业和公共饮水场所,如全国各地的医院、学校、车站、公园等等,市场需求量庞大。受疫情的影响,人们对于饮水安全的要求更为苛刻,再加上公共饮水诸多问题的暴露,直饮水市场或将逐渐代替传统的饮用水市场。相比普通自来水而言,直饮水除了直观体现在口感好、便捷以外,也间接体现了更高品质的服务,减少白色污染的绿色发展理念,更生动展示城市高质量...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-29 10:24:00
  • 启明智显分享|3.5寸串口屏在净水器上的应用方案
  • 随着人们消费的升级,人们渐渐开始追求健康的生活,其中对日常用水的要求也越来越高,针对这一需求衍生出了家庭净水行业的市场。到目前为止,我国的家庭净水技术已经不断成熟和稳定,家用净水器被广泛应用于普通家庭的日常生活中,成为家庭中不可或缺一部分。在这一新的消费诉求下,家用净水在满足了基本的净水需求外,同时也应该顺应当代审美以及以90后为主的消费群体的品质需求。近两年,净水市场出现了减速放缓的态势,很一大原因是产品同质化现象严重,功能单一,缺乏特色的净饮机。已不能满足时下消费者多元化、高端化、品质化的净水需求。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5串口屏净...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能净 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:47:00
  • 启明智显分享|4.3寸串口屏在户外便携式电源智能化应用方案
  • 方案背景:在当今的社会发展中,人们户外移动终端电子产品已经不仅仅局限于一部手机,而是涵盖了功耗较大的笔记本、平板等等,甚至包括了人们的代步产品,如电动滑板车、可折叠电动车、智能平衡车等等,所以人们对电耗产品的户外续航能力提出了更高的要求。大容量户外电源的出现在很大程度上解决了电耗产品的续航需求。大容量户外电源内置锂离子电池和自身的储能装置,容量大且方便携带,自带多种充电接口,能满足多种电耗产品的续航需求,因此还被广泛应用于家庭应急供电、应急救援、户外休闲、移动办公、露营、钓鱼等场景。移动电源的电源信息需要通过一定的方式显示给使用者,才能让使用者第一时间内直观地了解到设备的电源信息,以及是否短...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 储能 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-04-27 10:02:00
  • 启明云端分享|86盒串口屏烧录教程
  • 提示:启明云端从2013年起就作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程。同时也用心推出了基于乐鑫的相关应用方案!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品!86盒烧录教程启明云端推出的基于ESP32-S2的86盒当你收到86盒后,第一时间点亮看效果,DEMO看完,肯定会想着自己进行二次开发了!开发可以上我们8ms(8ms.xyz)平台通过图行拖拽、积木方式快速完成开发!今天小明主要为大家讲解开发完成后,如何烧录到设备里面。#一、接线说明烧录器可以选择ESP-T01#二、烧录工具配置1、选择芯片型号配置#三、如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-08 17:55:00
  • 启明云端分享|ESP32-C3智能网关应用方案
  • 方案介绍IOT智能网关介绍IOT智能网关一般是充当物联网和互联网之间的桥梁,网关通过蓝牙广播或者连接蓝牙设备获取到蓝牙数据后通过自带的wifi或者网线上传云服务器。用户通过APP或者小程序对接云服务器远程对设备进行状态查看和管理。传统网关传统网关采用蓝牙芯片+带网络功能的主控方案较多。但由于芯片短缺以及多方案的开发联调,传统的蓝牙网关面临业务逻辑复杂开发周期长,硬件成本高的问题。启明云端网关方案启明云端推出的基于乐鑫ESP32-C3的智能网关方案,集成2.4Wi-Fi和支持长距离的Bluetooth5(LE)的ESP32-C3芯片和一块主板构成,通过8msAPP,用户可实现设备添加、设备重置...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 18:04:00
  • 启明云端0.96寸彩屏在智能手环上的应用
  • 前几天很惊喜收到朋友给我寄来的一个爱心盲盒。迫不及待拆开一看,原来是一个小米智能手环。不仅可以24h小时检测心率,离线支付,防水,还有30种运动模式,可以续航14天。这个智能手环小巧玲珑,之所以功能如此强大,是因为它用ESP32-C3做主控,支持WIFI\蓝牙。接下来小明向大家介绍一下ESP32-C3。ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-02 17:40:00
  • 启明云端1.54寸彩屏在按摩椅上的应用
  • 根据中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景研究报告》,2021年我国居民生活条件日益改善。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,满足便捷、功能、颜值、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力。下图是某品牌的按摩椅,应用了启明云端1.54寸的彩屏方案。全身气囊覆盖式按摩,有20大养生按摩程序,还可以边按摩边听音乐。按摩椅上的彩屏智能触控,一键操作,简单方便。接下来小明为大家介绍一下用启明云端方案做的1.54寸串口屏。近日由启明云端基于乐鑫ESP32-S2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-28 17:51:00
  • 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
  • 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: